murata EnglishChineseJapanese
地区
GlobalNorth AmericaEurope


会长、社长致辞
一目了然的村田
以数字看村田
特辑 CSR管理 与利益相关者的经济关系
环境与村田 人与村田 第三方评论
编者的话
Guideline Comparison Sheet
CSR Report
按据点区分的CSR 报告
按据点区分的CSR 报告 Back to the List
北京村田电子有限公司
据点首页 环境目标与实际成绩 环保话题 社会性活动话题 环境数据

No 06年度环境目标 06年度实际成绩 完成度
1 耗水量削减
目标值 : 731.36t/亿个
521.37t/亿个
2 用电量削减
目标值 : 63777.09kWh/亿个
64175.72kWh/亿个 ×
3 蒸汽用量削减
目标值 : 171.06t/亿个
79.09t/亿个
4 LPG用量削减
目标值 : 16.07t/亿个
15.33t/亿个
5 F原料用量削减
目标值 : 0.666t/亿个
0.652t/亿个
6 在排水、排气、噪音数据方面遵守上的要求 所有项目均已遵守
※完成度
目标的完成情况以“○”、“×”标记
  标准
完成了目标
× 未能完成目标

Top of page