| 1 | “废弃物总量削减”的活动 一直以来商业制品废弃物(次品)都进行焚烧处理(热能再利用),但仍设定了将在自己公司粉碎的含有铁、铜、铝等的混合废弃物有偿出售的任务,并开始了活动。通过废弃物处理业者的调查、与制造厂商共同致力于粉碎机的改良、与海关和环保局的交涉,从2007年5月起所有次品都实现了向有偿出售的转换。 因此,预计使07年度的废弃物总排放量比06年度削减12%。 |
| 2 | “零排放”的活动 在WME只有从排水处理设备排放出的淤泥才采取直接填埋处理,其他全部进行热能再利用和原料再利用。再利用率达到85%。 对于淤泥的直接填埋处理,由于在无锡地区属于法律要求事项,所以本公司无法控制。因此,只要产生淤泥,就不能实现零排放。但是,在北京地区有与日本同样的将淤泥进行渣化处理的设备,可以再利用作路基材料等。因此,计划从07年度开始推动当地政府部门以推进淤泥的原料再利用化,争取到村田环境行动计划所定的2010年实现零排放。 |
| 3 | “中国事业所联合环境保护会议”的活动 这是在日本每年都召集环境管理负责部门举办的环境保护会议,06年在中国起用,将3家事业所及总公司的相关人员聚集到本公司召开了环境保护会议。会议内容围绕着致力于零排放和次品废弃物的处理情况、包括海外事业所在内的多据点ISO14001认证等交换了意见。另外,还对日本的最先进信息和中国事业所之间的信息进行了交换。 今后我们还将继续与中国的事业所之间进行密切的信息交换,举办有助于相互提高管理水平的活动。 |