第10回[国際]スマートグリッド EXPO

2月20日発刊「月刊スマートハウス」No.61 P40にて、
「第10回国際スマートグリッドEXPO」出展案内を掲載していますが、
新型コロナウィルス感染症の影響を考慮し、出展を見合わせることといたしました。
来場をご検討いただいた皆様には大変申し訳ございませんが、
ご理解賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社村田製作所は、第10回 [国際] スマートグリッド EXPOに出展いたします。
当展示会は、電力向けITソリューションの構築に必要なあらゆる製品・技術が一堂に出展する国際商談展です。

太陽光発電など再生可能エネルギーの活用やピークシフト、災害時のバックアップ対応など
社会のさまざまな場面で高性能な蓄電池システムが求められています。当社ブースでは、エネルギー使用の最適化に貢献する高安全性・長寿命・高速充放電が可能なムラタ独自のオリビン型リン酸鉄リチウムイオン二次電池(FORTELIONTM)を用いた蓄電池システムを紹介します。また、国際航業株式会社や戸田建設株式会社との取り組み事例についても紹介します。

出展アイテム

■住宅用 All-in-One蓄電池システム・HVDC蓄電池ユニット

  • All-in-One蓄電池システム

電池とパワーコンディショナを一体化したAll-in-Oneハイブリッド型蓄電池システムです。FORTELIONTMを使用し、高い安全性と長期サイクル寿命を実現します。
筐体のサイズ幅712×高さ735×奥行き324mmの中に、蓄電池とパワーコンディショナを入れており、住宅の屋内外どちらにも容易に設置することができます。
また、太陽光パネルを設置する住宅にて当製品を使用することにより、これ一台で自家消費に貢献します。

  • HVDC蓄電池ユニット

高効率・高出力・高サイクル寿命を実現したHVDC蓄電池ユニットです。
当製品は、FORTELIONTM、充放電DC-DCコンバータ、バッテリー管理システム(BMS)を一体化したもので、当社製All-in-One蓄電池システムとHVDC連係させることにより、蓄電池容量を5.8kWhへと大型化することが可能となります。

■電力・産業用 コンテナ型MWクラス蓄電池システム

FORTELIONTM搭載の蓄電池システムです。瞬時低電圧対策、BCP対策、ピークカット・ピークシフト対策等、お客様のニーズにあわせて提供可能です。FORTELIONTMの優れた特性で、高い安全性、急速充電性能、15年以上の長寿命が期待できます。

会場案内

会期 2020年2月26日(水)~28日(金)
会場 東京ビッグサイト
公式サイト https://www.smartgridexpo.jp/ja-jp.html 別ウィンドウで開く
当社ブースNo 西2ホール W5-33

関連情報

スマートホーム

HEMS, スマートメータ, サーモスタット, 人体検知, エアーディスペンサに対する、村田製作所のソリューションや製品のアプリケーションガイドをご覧いただけます。

my Murata

会員登録制エンジニアポータルサイト"my Murata"では、技術者同士の情報交換が可能な「掲示板」や、ユーザー限定プレミアムコンテンツを提供中!

Murata Newsletter

ムラタ製品や各種イベント・キャンペーンに関する情報を月に1~2回お届けします。新製品情報だけでなく、部品の活用方法やアプリケーション、技術情報サービスのご案内まで、幅広く紹介します。