製品の品番または品番の一部を入力してください
JISが規定する温度特性の公規格記号”B”は、電圧印加時における静電容量変化率を個別に定めることが可能です。 ムラタでは1/2×定格電圧印加時の静電容量変化率を下記の規定で定めています。
B1:+10%/-30%以内 B3:規定なし
詳しくはこちらの技術記事を参照ください。
事例
FAQ改善アンケートにご協力ください。このFAQはお役に立ちましたか?
宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。
製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。