セラミックコンデンサのFAQQリード品のリード線のめっき種類・方法は、何でしょうか?

A
めっき最外層はすず(Sn)です。形成方法は溶融めっきです。

Sn溶融めっきには1~3%のCuが含まれます。



FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。