導電性高分子アルミ電解コンデンサのFAQQ静電容量および定格電圧範囲はどのくらいですか?

A
ECASシリーズの静電容量範囲は15µFから470µFです。
定格電圧範囲は2.5VDCから25VDCです。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。