導電性高分子アルミ電解コンデンサのFAQQ標準梱包数はいくつですか?

A
ECASシリーズには3種類のケースサイズがあり、標準梱包数もそれぞれ違います。

D4ケース (1.9mm高さ: 3000pcs/リール@ ø330mm)
D6ケース (2.8mm高さ: 2500pcs/リール@ ø330mm)
D9ケース (4.2mm高さ: 2000pcs/リール@ ø330mm)

img_06.gif

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。