EMI除去フィルタ(EMC・ノイズ対策)のFAQQフェライトビーズのインピーダンスカーブにZ、R、Xの3本が記載されていますが、これらをどう読めばよいですか?

A
Zはインピーダンス全体を、Rはインピーダンスのレジスタンス成分を、Xはリアクタンス成分を表しています。簡単にいえば、Zは総合的なノイズ除去性能を、Rはノイズを磁気損失によって吸収する性能を、Xはインダクタンス成分によってノイズを跳ね返す性能を示します。(これはイメージ的な説明なので厳密な定義ではありません)

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。