インダクタ (コイル)のFAQQ使用温度範囲を超えて製品を使用した場合、どのような状態になりますか?

A
使用温度範囲を越えて使用した場合は、下記のような故障が考えられます。
(1) コイルが断線し、オープンモードになるケース
(2) コイル間の絶縁が維持できなくなり、インダクタンスが低下するケース
※使用温度範囲を越えてご使用にならないようにご注意ください。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。