加速度センサのFAQQオフセットおよびオフセットエラーとは?

A
センサが所定の位置 (測定方向) に装着された時の、加速が働いていない場合、センサはゼロ点(オフセット)です。水平傾斜センサおよび加速度センサでは0g(規定面が上 )、上下加速度センサでは1gがオフセット値となります。オフセットエラーとは、センサがオフセット位置にあるときの出力と最適値の偏差です。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。