加速度センサのFAQQMurata Electronics Oyのデータシートに記載されている2軸傾斜センサの他軸感度は最大5%になります。この影響を測定、補正するには?

A
2つのMurata Electronics Oyの傾斜センサを互いに垂直にPCBに取り付けると、一方の軸方向に傾けたときの2つの出力を比較できます。もう一方の軸のセンサは制御センサで、制御センサの出力の変化から他軸誤差が分かります。補正の一番簡単な方法は、センサの取付位置を変えてテストを行い、他軸の影響ができるだけ小さくなる最適な位置を特定することです。

他軸の補正方法の詳細については、 アプリケーションノート32 (PDF: 125KB) を参照してください。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。