AMRセンサ(磁気スイッチ)のFAQQ出力電圧

A
  • 特定の一部を除いたAMRセンサの出力はHi・Loのデジタル出力となります。
  • ON時でHiのもの(正論理)、Loのもの(負論理)と製品ごとに異なりますので各データシートを確認ください。
  • Hi時のVout=Vcc x 0.9V以上。Lo時のVout=Vccx0.1V以下が目安です。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。