AMRセンサ(磁気スイッチ)のFAQQ入力電圧によって消費電流はどのように変化するのか?

A
入力電圧と消費電流は比例関係にあります。
例えばMRMS501A-001は1.8Vで選別を行っています。1.8Vで3μA(typ)ですので、約2倍の3.5Vで動作する消費電流は約6μA(typ)となります。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。