AMRセンサ(磁気スイッチ)のFAQQ感度ばらつき

A

AMRセンサの感度は個々のAMRセンサで異なります。

データシート上のHon・Hoffはその製品がどの範囲に入っているかを示しています。
(MRMS501A-001の製品規格はHon2.5mT以上・Hoff0.5mT以下です。とあるセンサはHon=1.8mT・Hoff1.6mT。他のセンサはHon=1.1mT・Hoff0.8mT、他はHon=2.2mT・Hoff2.1mT…のようにランダムな感度のセンサがにリールに巻かれています)

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。