AMRセンサ(磁気スイッチ)のFAQQパーマロイ

A
  • Ni-Feの合金です。
  • 特定方向からの磁界を受けると抵抗値が変化する特性があります。AMRセンサはこの特性を利用して磁気スイッチの動作を行います。 磁界の強さと磁力線の向きにより抵抗値が最大3%程度変化します。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。