傾斜センサのFAQQ方向の測定方法は?

A
上下センサの計測方向は重力方向に並行です。水平センサの計測方向は重力方向に直交です。測定方向は製品ファミリーによって異なり、たとえば、SCA61TおよびSCA610シリーズは装着面に対して平行に、SCA620およびSCA820シリーズは装着面に対して直交になります。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。