傾斜センサのFAQQSCA61Tシリーズのデジタル出力の分解能は11ビットです。SCA103Tの分解能は12ビットとなっていますが、正しいですか?

A
SCA103Tの実効分解能は12ビットで間違いありません。11bit出力の差分を取ることで、12bitとなります。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。