焦電型赤外線センサのFAQQ焦電型赤外線センサのMSLはレベル何に該当しますか? *MSL = Moisture Sensitivitiy Level

A
リードタイプ/フレネルレンズは、リフロー対象外なため「非該当」です。
SMDタイプは、当社で評価したところMSL=2(Level2)になります。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。