空中超音波センサのFAQQ重送検知でノイズが多く出てしまい、S/Nが悪くなります。ノイズを低減させる方法はありますか?

A
センサの周囲にt0.2~0.3程度の銅箔を巻き、回路のGNDに接続してください。または、駆動信号を許容範囲内で高くして、送信音圧を高くして使用してください。その際、駆動波数を増やすと振動が不安定になり、音波が乱れてかえって感度が低下することがありますので、6波以上では駆動しないでください。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。