空中超音波センサのFAQQ健康に影響はありませんか?@超音波によって人体や動物(ペット)の健康に影響することはないでしょうか?

A
空中を伝搬する超音波の音量を規制する法律はありません。一般的なガイドラインとして、105~115dB以上の超音波を長時間浴びると耳鳴りや不快感をもたらす場合があると報告されていますので、使用される距離範囲において上記ガイドラインを超えないことをお勧めします。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。