NTCサーミスタのFAQQ[NC* シリーズ]B定数とは、どのようなものですか?

A

2点の温度の抵抗から算出されたNTCサーミスタ定数で、抵抗の変化率を表しています。当社では、25°Cと50°Cの2点で規定しています。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。