NTCサーミスタのFAQQ[NC* シリーズ]熱時定数は、何故、温度差の63.2%で規定しているのですか?

A

ある温度(T0)に保たれたサーミスタが、他の温度(T1)の中にさらされたときの温度変化は指数関数的に変化をし、経過時間(t)の時の温度(T)は、
T=(T1−T0)(1−exp(−t/τ))+T0 で表せます。t=τとすると
(T−T0)/(T1−T0)=1−e−1=0.632 となり、熱時定数は温度差の63.2%に達するまでの時間と規定されています。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。