PTCサーミスタ(ポジスタ)のFAQQ[PRF シリーズ]推奨のフラックス洗浄剤、条件を教えてください。

A

はんだ付け後のフラックス洗浄により素子の特性劣化や電極変質の恐れがあります。

  1. 洗浄条件
    • 洗浄液 : 2-プロパノール
    • 浸漬洗浄 : 5分以内(常温)または2分以内(40°C以下)
    • 超音波洗浄 : 1分以内 20W/L以下 数10~100KHz
  2. 洗浄は十分に行いフラックスは完全に除去してください。
  3. 乾燥 : 洗浄後は直ちに当製品を確実に乾燥させてください。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。