PTCサーミスタ(ポジスタ)のFAQQ[PRF シリーズ]PRFシリーズを手はんだ(こてはんだ)するときの条件は、どのようなことですか?

A

やむを得ずはんだごてを使用してはんだ付けする場合は、以下の点にご注意ください。
十分な予熱(150°C、1~2分)のうえ、こて先φ3mm以下、30W以下のこてを使用し、350°C以下、5秒以内ではんだ付けをお願いします。なお、フラックスはハロゲン系物質0.1wt%以下をご使用ください。また、セラミック素体に直接こて先が触れないようにお願いします。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。