[動画] マイクロブロア "サイフォン編”

マイクロブロアは薄型、高圧力を特徴としたデバイスです。
この特性を生かして水を汲み上げるポンプ(サイフォン)としても使用可­能です。
高圧力を生かして約20cm程度まで水をくみ上げることが可能です。
またマイクロブロアは弁が無い構造のため、動作を止­めると水が戻ります。
ClicK here for details of Microblower
ProductsRobotsCorporate