村田在拓展物联网领域时首先专注了感知层和通信层的产品研发,在传感器以及无线通信模块领域可提供先进的的PIR传感器(人感红外线传感器)、AMR传感器(磁性开关)以及ZigBee模块、WiFi模块等产品。在单一产品的基础上,村田与赛芯电子(2006年村田并购)共同将无线通信技术与传感器技术结合到一起,开发了传感器节点、网关等设备。有了核心技术和经验的积累以及不断地扩充,为村田加入智能照明领域奠定了坚实的基础。特别从去年开始在这一领域加快了步伐。
为了证明智能LED照明系统节能的功效,村田制作所在东京分公司专门设立了一个实验区,导入村田自己开发的任务与环境照明控制系统来做实验,采集了一些数据。在试验区后端控制设备上连上了ZigBee模块,在工作台的台灯上装上了ZigBee模块,以及检测人体的红外线传感器,并且在作为环境照明顶灯的AC/DC驱动上也连接了ZigBee模块组成了一个ZigBee的网络,可以进行无线通讯。例如,所有的灯都可以根据周围的环境进行调光,并且通过传感器可以检测周围有没有人,在没有人的情况下系统会自动关闭设定区域内的灯等等。系统的中央调光控制节约18%的能耗,日光补偿控制节约17%的能耗,红外线感应节约9%的能耗,等等一系列的节能技术和方案共注一身,总共节约能量功耗约63%,降低二氧化碳排放63%,减弱热能量负荷63%。
村田的无线技术与LED照明的结合可实现移动末端设备的简单控制,同时传感器与LED的结合实现了节能效果,同时可以根据需求调光等这些优势可以说村田智能照明系统在人性化使用需求的贴合上非常细腻。
村田的智能照明技术优势之一是在于它可以集成到现有的智能“EMS能量管理系统”和“EIS能量信息系统”。“EMS能量管理系统”,主要对采光、入住率和照明水平进行监测,然后通过信号收集和处理,再对系统进行光感控制;而“EIS能量信息系统”是对气象预报、能源/需求价格、仪表信息的情况进行监测,从而对照明系统进行调节控制。两者相辅相成可应用与智能楼宇的能源管理系统。村田也将不断地优化智能照明系统,为早日实现舒适环保的社会而做贡献。
关于村田制作所
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
详情请单击此处链接