第6届IoT /M2M【春季】参展通告

NewsArticleTitle

2017/4/19

株式会社村田制作所
代表董事社长  村田 恒夫

概要

株式会社村田制作所将参加“第6届IoT /M2M展【春季】”的展出,这是一个将构建M2M(Machine to Machine)的无线通信技术和传感器等各种应用汇聚一堂的专业展会。

详细

第6届IoT /M2M展【春季】

会期:   2017年5月10日 (星期三) ~5月12日 (星期五) 
会场:   东京国际展览中心(Tokyo Big Sight) 
URL:   http://www.japan-it.jp/en/Concurrent-Shows_Spring/M2M/About/

参展内容

 “M2M”是“Machine to Machine”的略称,指由网络连接的各种设备在无人类介入的情况下互相交换信息、自动控制的系统,在IoT(物联网)中也是非常引人注目的概念。

主要展品

LPWA与BLE标签的联合解决方案

LPWA(Low Power Wide Area,低价、省电力的广域覆盖无线网络)是IoT用无线通信网络技术。其中最早在日本开始提供商用服务的是“SIGFOX*”,本公司的IoT用解决方案正是结合了我们正在为其研发的SIGFOX模块与Bluetooth® Low Energy(以下称“BLE”)模块及本公司的软件技术。
通过组合装有SIGFOX/BLE功能的“网关”与装有BLE功能的“标签”,可以在云端管理配置在广域的各种“场所”内的人、汽车、物品的“状况”。我们提供的解决方案可以在以下方面灵活应用:“‘哪里的停车场’停着‘谁的车’?”(停车场共享服务)、“‘哪个货架’上归置着‘什么行李’?”(行李管理),还有为了解决近来成为社会问题的快递服务复投问题的“‘哪家’有‘谁在家’?”(居家管理体系)等。
在会场内,我们计划演示与本公司开发伙伴Microtechnology株式会社的IoT 云平台“CUMoNoSU(蜘蛛巢)”合作的应用。
*SIGFOX是法国SIGFOX公司开发的LPWA无线通信系统之一。

Wi-Fi音频解决方案

通过Wi-Fi实现音乐播放的解决方案。Wi-Fi比蓝牙的带宽更大,其优点是可以不用削减音域,即在无线传输时不降低元原声源的品质,在播放音乐时可得到极高的音质。作为使用无线LAN智能模块来轻松实现Wi-Fi音频的解决方案,我们在会场准备了该方案和扬声器,供您实际体验音质。

无线智能模块解决方案

本方案将MPU(Micro Processing Unit)与Wi-Fi (11b/g/n)+Bluetooth 4.1功能紧凑地安装在无线智能模块内,通过对此进行灵活使用来满足IoT市场的需求,其充实的开发环境使得装有无线功能的IoT设备的开发更加简单。
在会场内我们将演示与本公司的开发伙伴株式会社Ubiquitous公司共同的应用,此应用为整套承包解决方案的一例,让IoT设备能在短期内面市。

关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。