MIPI C-PHY用03025尺寸3线共模静噪滤波器商品化

  • 静噪元件/EMI静噪滤波器/TVS二极管(ESD保护装置)

2017/5/17

该产品已停止生产。(※2022年6月24日更新)

NFP0NCN Series

要旨

株式会社村田制作所将高速差分接口「MIPI*1  C-PHY」用3线共模静噪滤波器NFP0NCN系列商品化。该产品将于2017年4月开始量产。

  

补充

目前,「MIPI D-PHY」作为移动设备的摄像头模块和显示模块间的接口使用。
随着摄像头越发高分辨率和信息处理量增加,更需要高速传输数据,为此推出了新一代接口「MIPI C-PHY」。

C-PHY与传统2线传输数据的D-PHY有很大不同,因为是通过3线传输数据,所以对传统的2线用共模静噪滤波器的传输信号有很大影响,无法进行使用。

因此,本次通过使用光刻法的微细配线技术,使3线各自结合,整合特性阻抗,将MIPI C-PHY用03025尺寸(0.85×0.65mm)的3线共模静噪滤波器「NFP0NCN系列」商品化。

  

产品网页URL

术语说明

*1 MIPI:Mobile Industry Processor Interface的简称


关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com.cn/zh-cn/

购买产品・活动新闻

免费注册电子杂志