Nordic Semiconductor的IC用被动元件初期评估用套件开始销售

2016/10/26

要旨

村田制作所10月开始销售被动元件初期评估用套件。它支持Nordic Semiconductor(以下称Nordic)的RFIC、nRF51x22和nRF52x32的参考设计。该套件通过Nordic的芯片,在进行Bluetooth® Low Energy、ANT、超低功耗2.4GHz通信的RF设计时,备齐所需的被动元件。由于可以一次备齐所有被动元件,设计者用于采购样品用的元件调达时间可大幅缩减。

该套件以Nordic发行的参考设计为基础,并在Nordic确认下制作而成。它是提供给智能手机用配件、家居自动化、遥控器和各种传感器装置等IoT相关应用设计者用的套件。此外,村田制作所提案,该套件也可应用于可穿戴设备等小型应用,同时提供各种小型产品。
作为Bluetooth® Low Energy等IoT市场设计者的支持工具,预计今后也将不断扩充产品阵容。

Passive Starter Kit


用語説明

参考设计 … 为实现IC功能、设计IC以及周边元件的参考设计
关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。