~世界首创! 电场耦合式无线电力传输模块~村田开始了被日立麦克赛尔株式会社的iPad2无线充电器“AIR VOLTAGE”采用的电场耦合式无线电力传输模块的量产活动

~世界首创! 电场耦合式无线电力传输模块~村田开始了被日立麦克赛尔株式会社的iPad2无线充电器“AIR VOLTAGE”采用的电场耦合式无线电力传输模块的量产活

2011/9/28

株式会社村田制作所
代表取缔役社长 村田 恒夫

本产品已经停止生产。

World's first!! Production starts for Capacitive Coupling Wireless Power Transmission Module —Used in Hitachi Maxell's Air Voltage for iPad2—

概要

株式会社村田制作所开始了能够让平板电脑等便携式设备实现无线充电的LXWS系列电场耦合式*无线电力传输模块的量产活动。通过利用该无线电力传输模块的供电组件和接收组件,可以进行输出功率为10W无线电力传输。

与此同时,该无线电力传输模块已经被预计将在2011年11月25日开始对外销售的日立麦克赛尔株式会社的无线充电器“AIR VOLTAGE”采用。

背景和目的

目前伴随着智能手机和平板电脑的普及,电子设备的充电次数正在增加,对具备无线充电功能的电子设备的需求也越来越强烈。为了满足这种市场需求,我公司利用我们独家拥有的电路设计技术和模块制造技术,积极开展了开发电场耦合式无线充电系统和实现该系统实用化的工作。

产品特点

  • 可进行输出功率为10W的无线电力传输。
  • 具备当充完电的电子设备被拿走之后,能够探测出充电台上的电子设备的存在与否,以及探测异常状况的功能。
  • 电力传输效率高。
  • 位置随意性强,可建立便利性高的无线充电系统。
  • 电极部分不会发热,因此不会对电池产生影响。
  • 由于可采用薄型电极作为接收天线,因此使用简便,适合被安装在各种电子设备之中。

用途

可作为无线充电和无线电力传输设备,适用于平板电脑、数码照相机和智能手机等便携式设备,以及照明、装饰和家居用品等领域的电子设备。

术语说明

* 电场耦合式: 分别在供电部分和接收部分设置电极,利用这两个电极间产生的电场来传输电力的方式。由于在电极之间会产生电容耦合效应,因此电场耦合式也被称为电容耦合式。

系列产品型号

LXWS系列产品

供电模块: LXWS10TTEA-014
接收模块: LXWS10RTEA-015

电气特性

输出功率: 10W
输出电压和电流: 5.1V、2.1Amax
电力传输效率: 70%
(含DC-DC转换器模块)

URL

有关无线电力传送模块请看此处

http://www.murata.com.cn/products/wireless_power/index.html

生産体制

株式会社小松村田制作所将于2011年8月开始量产活动

专利情况

正在申请35项专利和2项外观设计专利

日立麦克赛尔株式会社简介

企业商号: 日立麦克赛尔株式会社
成立日期: 1960年9月
总公司地址: 〒102-8512 日本东京都千代田区饭田桥2-18-2
代表取缔役: 千岁 喜弘
员工人数: 合并总人数2618名 (截至2011年4月30日为止)

关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。