NFC技术全面引领移动支付时代,村田制作所成功解决金属外壳磁场耦合难题

NewsArticleTitle

2013/12/30

  近场通信又称近距离无线通信,是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行接触式点对点数据传输交换数据。由于近场通讯具有天然的安全性,因此,NFC技术被认为在手机支付等领域具有很大的应用前景。在亚洲,日本,韩国,香港等地区以手机移动支付为主的NFC应用早已普及。而在中国,随着三大运营商和银联在支付上统一为13.56MHZ标准之后,NFC的应用很可能会将迎来爆炸式的发展。目前,国际知名手机制造商三星,HTC,都发售了面向国内运营商的机型,国内的华为,中兴,TCL,联想的部分产品已经发行或者正在紧锣密鼓进行具有NFC功能的项目的开发和研究,无一例外,都是针对国内NFC的应用。除此之外,北京公交,地铁系统率先支持具有NFC功能的手机进行移动支付公交费用。 NFC的出现不仅是创新也是一种改革,随着科技、手机行业的发展,我们有理由相信NFC的应用是一种发展趋势。这种新兴技术不仅限于手机移动支付,而且在终端配对,数据传输上会有更广泛的应用。

  在NFC领域,村田制作所(中国)基于设计优势而成功解决了金属后壳及狭小空间NFC功能实现等技术问题。NFC是“手机钱包”的重要一环,主要针对消费类电子设备间的相互通讯,此外在门禁、智能识别等领域内备受关注。尽管和RFID(附注1)一样,两者都是建立在数据的交换和采集上,但毋庸置疑的是,NFC有着它无与伦比的不可替代性。它将非接触读卡器、非接触卡和点对点功能合三为一,即具备了卡模式、R/W模式(读写模式)和P2P(手机间的数据传输)模式这三种模式的形态。这便让具备NFC芯片的手机不仅可充当 RFID无源标签使用,同时也可作为读写器以采集和交换数据,而且还支持多个NFC手机之间的数据通信。而这些较为明显的差异,便导致了它们在应用领域受到了区别性青睐。

  不可否认,NFC在移动支付领域乃至通信领域上有着得天独厚的优势,但实际上NFC也存在一些限制,比如金属后壳,狭小的NFC天线空间等,是村田通过技术研发规避了其中的漏洞,克服了这些限制,从而完善了NFC的技术应用。 如果在越来越小型化,layout越来越紧凑的手机终端和电子产品内增加NFC功能,就会使传统的大面积的平面天线受到了严重挑战。村田突破传统,开发出“铁氧体斜插进线圈的特殊构造”的天线,增加了NFC天线设计的灵活性,这样就可以将天线放在手机的顶部和侧面。与并且,和传统大面积NFC天线同样性能的基础上可以减少天线的面积,在很大程度上降低了天线成本。 斜插式天线如下图:

  金属环境是影响NFC天线性能的一个不可避免的因素,特别是使用金属后壳的手机或者终端,NFC天线的性能很难实现。然而,金属后壳的手机和终端以其独特 的质感备受用户青睐。针对这种特殊的状况,村田在不影响机身整体外观的情况下,以摄像头的孔区域作为booster,另外再开一条细槽,使NFC天线即便 是金属外壳的情况也也可以有很好的性能,使得体验终端金属质感的同时也可以享用NFC功能带来的便利。如下图所示:

  除此之外,村田突破了传统的NFC 天线馈点通过pogo pin或者弹片等机械接触的方式与芯片相连的规矩,开发了无触点耦合式的接触,只需芯片级大小的初级线圈在PCB直接与NFC芯片相连,而次级线圈可以使用更薄的线圈,更灵活的方式放置在后壳或者其他部位。使NFC功能的实现又多了一个选择。如下图:

  我们都需要认清的是,尽管NFC具有着无可比拟的市场前景以及多元化的技术支持,但并不意味着NFC的发展就一定是顺风顺水。新技术不仅直接影响的是当前的市场格局,更会很大程度上扭转消费者们已然成型的消费行为,这就需要技术本身被赋予更多的价值,而这实属不易。可喜的是,至少在诸如村田这样的制造商协同建设中,NFC一直在朝着一个正确且可持续发展的方向在前行。我们也相信凭借着独有的技术创意和研发热情,村田在中国必将走的更远。


附注1:RFID, 全称为Radio Frequency Identification,射频识别技术。
附注2:FPC,柔性电路板.

关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。