请输入产品型号或部分型号。
针対静噪技术人员, 总结了相关基础内容, 便于了解EMI静噪滤波器 (EMIFIL )的噪声抑制。
第1章说明使用EMI静噪滤波器(EMIFIL)的原因,并解释电磁噪声抑制所用的屏蔽和滤波 器的工作方式。 [阅读所需平均时间: 约12分钟]
为了对噪声干扰机制有更深入的了解,第2章重点讲述有关噪声源方面的问题,并说明噪声产生的机制,例如噪声如何产生、噪声在电路什么位置产生等。 [阅读所需平均时间: 约47分钟]
要应对电子设备噪声干扰,不仅需要了解噪声源,还必须知晓传输路径和天线的特征。在这些课题中,第3章说明噪声传输路径。 [阅读所需平均时间: 约50分钟]
许多电磁噪声干扰通过无线电波在空间传输。第4章讲述噪声的空间传导。其中首先讨论电路间的干扰(短距离问题),然后说明天线理论(长距离问题)以及使用屏蔽防止这种问题。 [阅读所需平均时间: 约75分钟]
第5章首先介绍了噪声通过导体传输存在的两种模式(共模和普通模式),然后说明共模的转换。 [阅读所需平均时间: 约49分钟]
第6章介绍了在噪声抑制中使用的典型滤波器配置,以及所使用电子零件的实际特征如何影响噪声抑制的效果。 [阅读所需平均时间: 约55分钟]
在第2部分中,我们将分主题介绍噪声抑制的实用方法。
EMI静噪滤波器已经广泛用于解决数字设备对收音机、电视和其他设备造成的噪声问题。本主题提供了正确使用典型EMI静噪滤波器的示例:电容器、电阻器和铁氧体磁珠。此外,该主题还解释了不同设置中噪声抑制效果存在差异的原因。 [阅读所需平均时间:约21分钟]
随着数字信号线信号速度的加快,辐射噪声和其他噪声增加。如果降低信号电压的幅度以增加信号速度,则信号波形的振铃会成为问题。本主题描述了将电阻器添加到标准逻辑集成电路并进行阻抗匹配时波形和辐射噪声的变化,以及如何为执行了阻抗匹配的信号线选择铁氧体磁珠。 [阅读所需平均时间:约8分钟]
差分传输广泛应用于当前电子设备抑噪措施的高速信号线。本主题说明了产生该现象的原因、差分传输线中应考虑的噪声,以及抑制噪声的方法。另外还说明了表示差分传输线传输特征的混合S参数的基础,以及这些特征所带来的影响。 [阅读所需平均时间:约13分钟]
由于噪声的整体强度,通常很难确定对电子设备使用何种EMI噪声抑制措施。如果一种被称为“共模噪声”的现象扩散到整个设备中,即使感觉有问题,也不可能将问题可视化。 在这个介绍中,我们将讨论如何采用3D电磁场模拟器来可视化噪声的扩散和传播。 [阅读所需平均时间:约20分钟]
【从初级技术人员到高级技术人员】 陆续更新中!基于实例对噪声对策要点进行解说。