请输入产品型号或部分型号。
随着大容量无线通信服务的展开,最近对高速数据传送的需求一直在增长。全球各移动通信公司都将采用LTE (Long Term Evolution) 作为无线通信标准来满足这一需求。这种通信系统的数据通信速度高于3G/3.5G (例如W-CDMA) 的通信速度,同时低延迟。凭借其出色的无线电波使用率,预计这种通信系统将很快得到广泛应用。不过,如果LTE兼容终端的噪声干扰无线通信波段,数据吞吐量的通信质量或接收灵敏度将会降低。为了解决此问题,静噪技术 (系统内EMC) 变得非常重要。
由于数据信号 (包括MIPI) 频率的提高和复合数字电路等原因,当前移动终端存在会导致通信质量下降的多种因素。尤其是由于终端噪声干扰了其自身天线,导致LTE通信质量下降的现象成为一个难题。为了解决这些问题,必须准确观察电磁噪声。尤其是必须执行以下操作。
根据上节中检查的噪声电平,选择理想的静噪部件,并将这些部件插入噪声路径以减少进入无线电路的噪声和提高通信质量。本节介绍实际LTE兼容终端 (波段13: 700MHz波段,波段4: 2GHz波段) 的静噪措施示例。
LCD数据线路和电源线线路中的噪声干扰天线并进入接收无线电波,从而导致通信质量下降。启用静噪提高通信质量的成功范例如下。
相机时钟信号中的谐波分量干扰天线,并且噪声进入接收无线电波,从而导致通信质量下降。启用静噪提高通信质量的成功范例如下。
本节介绍如何选择基本EMI滤波器。另外,本节描述在第3节“LTE噪声静噪示例”中介绍的静噪部件选择要点。
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。