CEATEC 2023

通过“水下CO2传感器”和“使用生物质材料的轻质导热材料”支持脱碳

近年来,支持脱碳和回收等的环保性能已逐渐成为决定购买产品和服务时的重要考虑因素。村田制作所开发了有助于推动蓝碳交易的“水下CO2传感器”,以及可用于智能程度日益提高的汽车散热的“使用生物质材料的轻质导热材料”。我们正在通过元件和材料层面的技术创新来推进提高商品和事业的价值。

  • 开发人员专访
  • 脱碳
  • 回收再利用
  • 碳中和
  • 生物
  • 材料
  • 汽车

CEATEC 2023

有助于实现Society 5.0的“接近和力传感器”及“透明ID标签”

一个成熟的数字社会即将到来。而且,对将人与机器紧密连接的接口技术、连接物体与数据的技术提出了进一步高阶化的要求。村田制作所开发了为实现新HMI开拓道路的“接近和力传感器”以及在不影响商品设计性的情况下添加认证信息的“透明ID标签”。它们已在“CEATEC 2023”上展示。

  • 开发人员专访
  • 数字孪生
  • 传感器
  • HMI
  • 可追溯性
  • 品牌保护

CEATEC 2023

扩大医疗、汽车等超声波传感器利用场景的“超声波透射超材料”

村田制作所正在开发一种名为“超声波透射超材料”的新技术,该技术有可能扩大超声波传感器的应用场景。迄今为止,超声波传感器还无法测量金属或树脂等的墙壁外面的对象物体。超声波超材料有可能克服这些测量限制,在医疗、汽车和社会基础设施等各个领域带来创新。

  • 开发人员专访
  • 超声波传感器
  • 医疗
  • 汽车

利用电子元件的力量帮助摆脱化石燃料

提高功率转换和电机驱动的效率以及扩大“SiC/GaN功率半导体”的使用的条件是什么?

为了加速实现碳中和,功率半导体领域出现了将元件基础材料从Si更新为SiC或GaN的动向。在此对为了充分发挥其效果而在电容器和电感器等周边元件方面需要哪些技术进步进行解说。

  • 功率半导体
  • 电动汽车
  • 可再生能源
  • 碳中和
  • 电容器
  • 电感器 (线圈)

发电纤维“PIECLEX”开发秘闻(技术解说篇)

村田制作所和帝人富瑞特公司联合创办的“PIECLEX公司”开发了的一种“通过运动实现抗菌”的全新构思的纤维“PIECLEX”。我们向PIECLEX公司的开发人员盐见先生和宅见先生了解了一些开发的幕后故事。在《技术解说篇》中,我们将为大家介绍PIECLEX的优势、促成开发的契机以及产品化方面的技术性困难等。

  • 开发人员专访
  • 抗菌
  • 碳中和
  • 回收再利用
  • 压电
  • 纤维

静电问题、ESD对策及静电的意外用途——利用静电发电

冬季是电子设备等工业产品的静电导致问题发生的时期。在此对因带电而引起灰尘和污垢的粘附、静电放电(ESD:Electro-Static Discharge),从而引起的故障和动作不良等进行解说。另一方面,还将对利用降雪时产生的静电进行能量收集的研究进行介绍。此外,还对制造现场防静电对策及保护电子设备免受ESD损坏的方法进行解说。

  • 静电
  • ESD保护装置
  • 能量收集

让制造业DX成为现实的智能工厂

何谓DX和脱碳密不可分的关系,以及可持续发展的制造业中不可或缺的技术

本期我们将就制造业面临的主要趋势之一,即脱碳化相关前沿技术的运用动向进行解说。智能工厂正致力实施的制造业DX和脱碳化举措之间是相辅相成的关系,作为RE100应对工厂的实现手段,IoT、AI、数字映射等高度的信息处理技术的引进和活用非常重要。

  • 智能工厂
  • 脱碳
  • 碳中和
  • DX
  • 物联网
  • AI

实际可行的解决方案选择,实现制造业的IoT(IIoT)小规模起步或规模扩大

今天,制造业领域的IoT(即IIoT:工业物联网)一词已得到充分的普及和渗透,许多更先进且更多样化的解决方案和应用案例不断涌现。而与此同时,由于各种原因,一些工厂还无法下定决心导入IIoT,或有部分工序尚未能导入。 为此,我们将就导入IIoT时的困扰和瓶颈、如何选择解决方案和技巧进行说明,助您实现实际可行的小规模起步或扩大。

  • IIoT
  • 小规模起步
  • 智能工厂
  • 解决方案

支撑“○○科技”进化的电子技术

“教育科技”——发展个性、消除机会差距、创造无限的可能性

为了实现社会和商业的可持续发展,必须培养下一代的栋梁人才。在本期中我们将就“教育科技”进行解说,一起来看看其对教育领域带来的革新。“教育科技”是一项结合使用了ICT、传感方面和VR等方面的技术,旨在实现教育机会的扩大及个别教育,提高每个人的个性和可能性。

  • 教育
  • SDGs
  • AI
  • 机器人

传感技术为智能农业做出贡献的可能性(通过品种培育防治盐害篇)——开发耐盐害水稻以应对气候变化

东北大学与农研机构开发出耐盐害水稻。为了分析这种水稻的耐盐害性要素,东北大学和村田制作所于2022年6月到2023年3月在联合开展一项使用土壤传感器进行的“分析地表根系水稻耐盐害性要素的实证实验”。传感技术是如何对农作物的品种改良做出贡献的呢?关于具备耐盐害性的水稻的概况以及传感技术的活用,我们听取了从事研究工作的东北大学技术专业员半泽荣子女士的见解。

  • 农业
  • 采访研究人员
  • DX
  • 传感器
  • 土壤传感器