DX×Murata:随着DX不断发展的制造业未来
通过人才培养,使DX成为企业文化的一部分
在推进DX的过程中,培养数字化人才至关重要。接下来我们将从职业教育和基础教育两个角度来介绍村田实施的人才培养计划。
DX×Murata:随着DX不断发展的制造业未来
在推进DX的过程中,培养数字化人才至关重要。接下来我们将从职业教育和基础教育两个角度来介绍村田实施的人才培养计划。
由配备通信设备的无人机(HAPS)和人造卫星构成的非地面网络(NTN)作为Beyond 5G/6G时代的新型移动通信网络基础设施而受到关注。在此,我们将对NTN的结构、特点、好处及动向进行介绍。
传感器融合是一种将来自多个传感器的数据相融合以得出更有用的信息的技术。这波传感器融合浪潮如今正成为推进制造业,特别是智能工厂不可或缺的技术。在这里,我们将对传感器融合在智能工厂中的使用进行解说。
CEATEC 2023
近年来,支持脱碳和回收等的环保性能已逐渐成为决定购买产品和服务时的重要考虑因素。村田制作所开发了有助于推动蓝碳交易的“水下CO2传感器”,以及可用于智能程度日益提高的汽车散热的“使用生物质材料的轻质导热材料”。我们正在通过元件和材料层面的技术创新来推进提高商品和事业的价值。
CEATEC 2023
一个成熟的数字社会即将到来。而且,对将人与机器紧密连接的接口技术、连接物体与数据的技术提出了进一步高阶化的要求。村田制作所开发了为实现新HMI开拓道路的“接近和力传感器”以及在不影响商品设计性的情况下添加认证信息的“透明ID标签”。它们已在“CEATEC 2023”上展示。
CEATEC 2023
村田制作所正在开发一种名为“超声波透射超材料”的新技术,该技术有可能扩大超声波传感器的应用场景。迄今为止,超声波传感器还无法测量金属或树脂等的墙壁外面的对象物体。超声波超材料有可能克服这些测量限制,在医疗、汽车和社会基础设施等各个领域带来创新。
村田制作所多种应对电动汽车(xEV)技术趋势的高压小型电子元器件一应俱全。本技术报道仅列举了部分安全规格认定电容器。
人才培养×muRata
村田实施了新的人才培养计划“Make2030——成为改革的中坚力量”。4位参训员工将以在每个研修过程中的感悟为中心,对自己描绘的领导者形象和成为改革的中坚力量的意识变化进行回顾。
人才培养×muRata
村田实施了新的人才培养计划“Make2030——成为改革的中坚力量”。4位参训员工将以在每个研修过程中的感悟为中心,对自己描绘的领导者形象和成为改革的中坚力量的意识变化进行回顾。
人才培养×muRata
村田实施了新的人才培养计划“Make2030——成为改革的中坚力量”。4位参训员工将以在每个研修过程中的感悟为中心,对自己描绘的领导者形象和成为改革的中坚力量的意识变化进行回顾。
人才培养×muRata
村田实施了新的人才培养计划《Make2030―成为改革的中坚力量―》。
下面将通过培养未来经营领导者计划介绍村田的人才培养、职业发展、公司风气。
人才培养×muRata
村田实施了新的人才培养计划《Make2030―成为改革的中坚力量―》。
下面将通过培养未来经营领导者计划介绍村田的人才培养、职业发展、公司风气。
我们将对具有广域、远距离、低速、低耗电量等特点的LPWA无线通信中的LoRaWAN进行介绍,它能让用户构建不需要通过蜂窝基站、不需要无线局许可证的网络。
我们将对具有广域、远距离、低速、低耗电量等特点的LPWA无线通信中的LoRaWAN进行介绍,它能让用户构建不需要通过蜂窝基站、不需要无线局许可证的网络。
预见性保养被认为是设备保养方法从事后保养进化到预防性保养后的理想形式。然而,目前还没有实现预见性保养的既定方法也是事实。因此,此次我们将基于设备保养的基础知识,对实现预预见保养的要点进行说明,其中包括传感器融合、AI和边缘AI的使用方法。
在本文中,我们尝试为需要无线知识的初学者和对通信本身感兴趣的人员提供理解无线通信所需的基础知识,包括技术方面的知识。
在本文中,我们尝试为需要无线知识的初学者和对通信本身感兴趣的人员提供理解无线通信所需的基础知识,包括技术方面的知识。
电容器指南
对噪声对策方法进行解说,这些对策方法能提前应对将来可能会实施的通过CISPR进行的机器人噪声管制。
对噪声对策方法进行解说,这些对策方法能提前应对将来可能会实施的通过CISPR进行的机器人噪声管制。
对噪声对策方法进行解说,这些对策方法能提前应对将来可能会实施的通过CISPR进行的机器人噪声管制。
对噪声对策方法进行解说,这些对策方法能提前应对将来可能会实施的通过CISPR进行的机器人噪声管制。
利用电子元件的力量帮助摆脱化石燃料
电池对于实现碳中和越来越重要。下面对保持电池长期处于健全状态并安全使用电池所必不可缺的电池管理系统(BMS)及其中使用的电子元件进行解说。
利用电子元件的力量帮助摆脱化石燃料
为了加速实现碳中和,功率半导体领域出现了将元件基础材料从Si更新为SiC或GaN的动向。在此对为了充分发挥其效果而在电容器和电感器等周边元件方面需要哪些技术进步进行解说。
村田制作所参加了2023年5月24日至26日在横滨和7月5日至7日在名古屋举行的人类与汽车技术展览会。在此,以名古屋会场的展会为中心,介绍针对汽车的电动化、自动化、互联化等提出的解决方案。
随着近年来IC驱动频率的高速化和汽车的电装化等,噪音对策的重要性日益增加。
在此,作为辐射发射噪音和传导抗干扰性对策,文本将介绍一下贯通连接3端子电容器时的噪音降低效果。
LPWA是一种以消耗电力低、广域和远距离通信为特点的无线通信技术。通信数据较少,但可以进行超过10km的通信。在工厂、物流、农业、住宅和生活基础设施等的智能化过程中,LPWA作为物联网和M2M的基础技术受到关注。本文对LPWA的应用事例和村田制作所的LPWA模块进行说明
LPWA是一种以消耗电力低、广域和远距离通信为特点的无线通信技术。通信数据较少,但可以进行超过10km的通信。在工厂、物流、农业、住宅和生活基础设施等的智能化过程中,LPWA作为物联网和M2M的基础技术受到关注。本文对LPWA的基础知识进行说明。
UWB是Ultra-Wide Band的缩写,意思是超宽带。UWB无线通信是使用超宽带的频率带宽的无线通信,其主要特征是能够实现高精度定位。近年来,已普及至智能手机防丢失、高阶汽车智能钥匙等民用设备。预计未来将在多个领域普及。在此对UWB无线通信的特征、历史和用途进行解说。
我们以参与智能工厂化推进的500名人员为对象进行了问卷调查。在此介绍从问卷调查结果中发现的问题及针对这些问题的解决方案。
DX×Murata:随着DX不断发展的制造业未来
正在推进全公司ECM(工程链管理)改革的近藤和通过设计业务改进项目致力于DX的村冈对推进ECM领域的DX时的要点进行解说。
作为USB3.2的标准而新创建了RFI Test。在此介绍用于满足USB Type-C的噪声管制标准的方法。
DX×Murata:随着DX不断发展的制造业未来
由参与解决方案开发等的堀边和从数据科学的观点支持课题解决的樋口两位,以使用无线传感器网络的无线传感解决方案中的合作事例为核心,介绍如何通过DX来实现商业模式变革。
DX×Murata:随着DX不断发展的制造业未来
开发Tracking DB和Shipment Tracker等系统并致力于村田供应链改革的小山、岸野、梅田为大家讲解供应链的所处现状与课题,以及DX将带来的效果。
DX×Murata:随着DX不断发展的制造业未来
负责构建CPS(cyber-physical systems(网络物理系统))并在产品制造领域推进DX的后藤就DX将带来的制造业未来进行解说。
介绍汽车设备降噪对策中,最近重要的对数百MHz频带中有效的电源线用共模扼流线圈的效果。
在《技术解说篇》中,我们为大家介绍了PIECLEX的优势、促成开发的契机以及产品化方面的技术性困难等,接下来在《应用和展望篇》中,我们来了解一下PIECLEX的可能性和前景,以及在环境问题等方面带给社会的影响。
村田制作所和帝人富瑞特公司联合创办的“PIECLEX公司”开发了的一种“通过运动实现抗菌”的全新构思的纤维“PIECLEX”。我们向PIECLEX公司的开发人员盐见先生和宅见先生了解了一些开发的幕后故事。在《技术解说篇》中,我们将为大家介绍PIECLEX的优势、促成开发的契机以及产品化方面的技术性困难等。
通过传感器与AI的融合,构建人与机器的新关系
随着传感器的进化和人工智能(AI)技术的提高,今天,人类已经能够检测到依靠五感无法捕捉到的信息。通过机器的帮助,我们正逐渐获得被称为“超五感”的知觉。在本期中,我们将就实现超五感的技术开发及其应用现状进行解说。
对具有5G通信和Wi-Fi通信功能的设备内部噪声干扰的机制和对策方法进行解说。
冬季是电子设备等工业产品的静电导致问题发生的时期。在此对因带电而引起灰尘和污垢的粘附、静电放电(ESD:Electro-Static Discharge),从而引起的故障和动作不良等进行解说。另一方面,还将对利用降雪时产生的静电进行能量收集的研究进行介绍。此外,还对制造现场防静电对策及保护电子设备免受ESD损坏的方法进行解说。
支撑“○○科技”进化的电子技术
本篇将对人工智能(AI)、IoT(物联网),增强现实(AR),RFID(射频识别)等活用尖端科技实现零售业销售额上升的“零售科技”进行阐述。“零售科技”是一种避免顾客流失并实现高质量顾客体验的信息技术的发展趋势。
支撑“○○科技”进化的电子技术
本篇将对活用ICT(信息通信技术)来推进自然环境保护的“清洁科技(CleanTech)”进行阐述。要实现可持续发展的社会就必须建立循环型社会。“清洁科技”就是支撑循环型社会,以及打造近期未来社会体系基础的技术开发的发展趋势。
让制造业DX成为现实的智能工厂
本期我们将就制造业面临的主要趋势之一,即脱碳化相关前沿技术的运用动向进行解说。智能工厂正致力实施的制造业DX和脱碳化举措之间是相辅相成的关系,作为RE100应对工厂的实现手段,IoT、AI、数字映射等高度的信息处理技术的引进和活用非常重要。
今天,制造业领域的IoT(即IIoT:工业物联网)一词已得到充分的普及和渗透,许多更先进且更多样化的解决方案和应用案例不断涌现。而与此同时,由于各种原因,一些工厂还无法下定决心导入IIoT,或有部分工序尚未能导入。 为此,我们将就导入IIoT时的困扰和瓶颈、如何选择解决方案和技巧进行说明,助您实现实际可行的小规模起步或扩大。
开放式创新×PKSHA
本次企划我们采访了在AI的应用开拓方面拥有众多实绩的PKSHA Technology的上野山胜也代表董事。在后篇中,他为我们阐述了PKSHA开展的开放式创新的目的,以及由此可期待的AI的发展。
开放式创新×PKSHA
当前,使用AI的服务正在稳步增加。其中,“PKSHA Technology”就是一家在AI的应用开拓方面拥有众多实绩的企业。我们在本篇文章中采访了该公司的上野山胜也代表董事,听他阐述了在各种领域中将AI应用开拓下去的关键点。
介绍使用块型EMI滤波器BNX系列来实现适用于医疗保健设备等的噪声标准CISPR11所要求的传导噪声(杂音端子电压)对策的事例。
支撑“○○科技”进化的电子技术
为了实现社会和商业的可持续发展,必须培养下一代的栋梁人才。在本期中我们将就“教育科技”进行解说,一起来看看其对教育领域带来的革新。“教育科技”是一项结合使用了ICT、传感方面和VR等方面的技术,旨在实现教育机会的扩大及个别教育,提高每个人的个性和可能性。
无更多内容
有关更多文章,请使用搜索面板或查看类别