电感器的问题解决实例推进小型化的同时维持效率的方法

对于DC-DC转换器的小型化带来的高频化,采用本公司的低AC损耗 (磁芯损耗) 功率电感,对其效率的影响很小,可以尽量保持电源效率。

How to Keep Efficiency through Miniaturization

DC-DC转换器电路的小型化

如果提高DC-DC转换器电路的开关频率,功率电感所需的L值就会下降,可以使整个DC-DC转换器电路实现小型化。

Downsizing of DC-DC Converter Circuits

在等候时 (如低电流动作时 (PFM)) ,尽量使用电感值高、AC损耗 (磁芯损耗) 小的电感器,可以提高DC-DC转换器的效率。

Downsizing of DC-DC Converter Circuits

请注意,AC损耗具有频率特性。
本公司的铁氧体叠层型电感,高频时的低AC损耗 (磁芯损耗) 特性尤为出色,可望提高效率。

Downsizing of DC-DC Converter Circuits

示例: 开关频率为3-5MHz时,一般使用的1uH左右的功率电感,实现了低AC损耗 (磁芯损耗) 。

因此,对于DC-DC转换器的小型化带来的高频化,采用本公司的低AC损耗 (磁芯损耗) 功率电感,对其效率的影响很小,可以尽量保持电源效率。

其他的实例

射频
RF电路的损耗抑制的提案

RF电路的损耗是根据整合电路所使用的电感器Q的大小而变化的。为了降低RF电路中的损耗,我们提供非常适合的产品方案。

RF Inductors Proposal of the Loss Reduction in the RF Circuit

射频
因LQP03_02系列具备小型和高性能的特点,提供减少电路板占有面积的方案。

近几年,随着智能手机的高功能化和多模式化,高频用电感器的数量有增加的趋势。针对整机的小型化及薄型化,我们推荐小型且高性能的LQP03_02系列。

RF Inductors Proposal of the base exclusive possession area reduction by small size, the high-performance LQP03_02 series

射频
PA・电源线的静噪对策技术提案 -电源用扼流电感的应用示例-

以改善RF信号质量 (频带外的无须改善辐射) 为目的,为大家介绍使用了片状电感器的移动终端的PA、电源线的静噪对策。

RF Inductors Proposal of the Noise Suppression Technology in the PA and Power Line -Example of Using Power Inductors for Chokes-