EMC对策解决方案

领先的EMC对策就在您身边

 作为业界领先的电子元件制造商,村田一直致力于为客户提供良好的EMC解决方案。针对目前电子业界产品愈趋多样化以及复杂化的趋势,村田在总部京都,横滨事业所以及福井制作所都建有大型电波暗室,为客户提供相应的测量服务以及元器件选择的建议。

 中国作为一个前景广阔的重要市场,世界众多知名企业纷纷将研发中心落户于此,同时许多国内企业也体现出飞速发展的势头。为了更好更直接地为这些客户提供服务,村田在上海建立“电磁兼容实验中心”。

 自此,村田在上海提供和日本同样的EMC服务,包括全套的EMC辐射噪声测量以及解决方案的提供。同时这也是村田名列前茅次在日本以外的国家建立电磁兼容实验室。为成长中的中国市场提供更全面和完善的客户服务。

 村田期待与诸位的共同发展。

先进的的实验设备,经验丰富的技术人员,为您带来村田的EMC技术服务。

 村田凭借多年以来累积的经验和成果建立了村田电磁兼容实验中心。该中心可以满足以辐射噪声为主的各种EMC测试需求。

 实验中心共有2间电波暗室和1间屏蔽室,配备众多很新的测试设备。在这些测试条件下,中国地区的客户能够在现场得到快捷的检测和分析。

 在先进的技术条件下,由经验丰富的中国工程师团队构成了实验中心的完整体制,与日本团队共同合作,展开很新的噪声对策服务。实验中心不仅提供噪声测试,还有很新的噪声对策技术。同时,实验中心毗邻村田中国总部大楼,随时可以提供数以千计的噪声对策产品用于评测。

 村田的噪声对策元件和噪声评测技术的融合产生了噪声对策技术,通过提供噪声对策技术,为客户解决EMC问题。

设备及测试项目

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
设备 测试项目 相关标准
半电波暗室(SAC)
  • 传导骚扰(CE)
  • 辐射骚扰(RE)
  • CISPR22
  • CISPR25
全电波暗室(FAR) 辐射抗扰(RS) IEC61000-4-3
屏蔽室(SR)
  • 静电抗扰度(ESD)
  • 电快速脉冲群抗扰度(EFT/B)
  • 传导抗扰度(CS)
  • 近场电磁场测量(EMI tester)
  • 共模噪声测量系统(WBFC)
  • GHz横电磁波室(G-TEM Cell)
  • IEC61000-4-2
  • IEC61000-4-4
  • IEC61000-4-6
  • IEC61967-3
  • IEC61967-5
  • IEC61967-2

服务内容

  • 测试(提供测试数据)
  • 解决方案
  • 分析评估
  • 技术交流

概要

村田电磁兼容实验中心
成立日期: 2010年7月
建筑面积: 约1787㎡
地址: 上海市闸北区永和路181号
(村田中国总部办公楼对面)
〒200072
电话: 86-21-32054616
村田电磁兼容实验中心楼