超级电容(EDLC)FAQ

特性

村田制作所的超级电容(EDLC)产品的特点是什么?

本公司的超级电容(EDLC: Electrical Double Layer Capacitor, 也被称为电气双层电容器)实现了业界最小最薄水平的封装和最低ESR(等效串联阻抗)。与传统的超级电容相比具有更高的功率密度,虽然小型但是可以高效快速地输入/输出能量。
详细信息,请浏览各系列的介绍页面
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
Click here 发送