超级电容(EDLC)FAQ

特性

使用村田制作所的超级电容(EDLC)时有哪些优点?

以下简单举例说明。

■大容量、低ESR的特点可以支持数百ms的高峰值负载输出。 
・改善电池的放电时间和循环寿命。 
・通过辅助峰值输出,可以实现电源/电池的小型化。 
・对于使用电池输出受限的设备,可以实现大功率/大电流输出。 

■可以进行大电流的急速充放电。 
・在大的负载变动或瞬停时稳定线路电容。 
・弥补低温时电池输出性能低下。 
・缩短充电时间。 

■由于其从低输出到高输出的灵活充放电性能以及超长的充放电循环寿命、可以作为免维护的蓄电元件使用。

详细信息,请浏览系列的介绍页面应用指南

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
Click here 发送