超级电容(EDLC)FAQ

结构/材料

如何使用平衡端子?

本公司的超级电容(EDLC)内部是由两片电容器串联组成。因此各片电容上施加的电压受其本身容量偏差和绝缘阻抗影响,可能存在电压不平衡。使用超级电容时一旦发生电压不平衡,可能导致某片上的电压过高。如果该片上施加的电压超过容许数值,会导致性能裂化明显。此外,各片电容上的电压差会导致寿命差异,最终成为超级电容整体寿命缩短的重要原因。
为了抑制这种不平衡的发生所以使用平衡端子。抑制方法有被动回路和主动回路两种。详细请参考超级电容的推荐平衡条件
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
Click here 发送