请输入产品型号或部分型号。
电容器是在电路中存储、释放电荷的电子元件。 电容器也可不通直流通交流。可以说它是电子电路中必须要用到的,也是电子设备不可或缺的元件。 请参照以下网页。 电容器的基础 【第1讲】 电容器是如何工作的? 在新窗口中打开
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。