陶瓷电容器的FAQQ请告知陶瓷电容器电气特性比较功能的使用方法。

A

进入陶瓷电容器的首页、通过以下几种检索方法检索产品。

在检索结果页面,核对想要比较的产品,点击比较按钮。(最多可选择5个型号)。

因为会自动保存选择过的型号,所以即使离开该页面也能够保留浏览记录。例如,通过型号A检索核对比较选项,然后通过型号B再次检索,您可通过核对比较选项来比较这两个型号。被选中的型号通过点击“被选中的型号”按钮,可以确认或删除。

不存在电气特性数据的型号不显示复选框,无法进行选择。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
02_01en.PNG

在比较结果页面会显示现状、型号和说明。如果存在不同部分,即使只有一个也会显示为红色。如果关闭复选框,则可隐藏图表。

如果将鼠标光标悬停在表格线上,会显示数值。您可通过CSV下载数值,并打印图表。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
02_01en.PNG

如果点击详细设定按钮,可以更改图表种类和坐标轴的设定。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
02_01en.PNG

例如,频率特性lZl的图形更改为Q,点击“以此内容设定” 按钮,就会变为如下所示的图形。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
02_01en.PNG

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。