陶瓷电容器的FAQQ请告知引线产品的引线材质是什么。

A

引线的材质分为CP线和Cu线两种,其各自结构如下图所示。
因产品不同而有所不同,详情请咨询我公司。

※锡融化电镀时,含有1~3%的铜。

询问

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。