聚合物电容器的FAQ

特性

ECAS系列电容器与其他种类的电容器相比较有什么不同?

ECAS系列的负极利用了导电性高分子铝箔的叠层构造,与其他的电解电容器相比可实现更低的ESR值。
并且,没有直流偏置特性,为达到稳定的温度特性,优化了吸收纹波、平滑、瞬间响应等性能。


img_03.gif

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
Click here 发送