聚合物电容器的FAQ

特性

与和多层陶瓷电容器相比,使用聚合物电容器的优势是什么?

多层陶瓷电容器的尺寸大小,容值,低阻抗方面,可以提供最佳的整体解决方案。

聚合物电容器具有高容值。

img_04.gif

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
Click here 发送