EMI静噪滤波器(EMC・噪声对策)的FAQ

特性

虽然有降噪频率,但是该如何选择更有效果的滤波器呢?

EMI静噪滤波器的目录中有阻抗频率特性和插入损耗频率特性的图表。
因此,在降噪频率范围内,请选择阻抗和插入损耗大的滤波器。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
Click here 发送