电感器 (线圈)的FAQQ什么是直流叠加特性?直流叠加特性对电源特性有何影响?

A
施加直流电时,因为铁氧体的磁饱和,一般来说,电感值会降低。这种特性就叫做直流叠加特性。如果直流叠加特性很差,电源特性"脉动电压"可能会增大。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。