电感器 (线圈)的FAQQ有哪些故障模式?发生故障时,是开路模式还是短路模式?

A
可以考虑下列故障模式:
(1) 超过规格范围的过电流,导致线圈断线,变成开路模式
(2) 超过规格范围的过电流,无法保持线圈之间的绝缘,导致电感值下降
(3) (2)之后,更大的过电流通过,达到(1)的开路模式

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。