微调电位器的FAQ

结构/材料

如果持续转动无止动产品的调节旋钮 (传动盘) 会怎么样?

数次转动对于产品品质没有什么问题。

但是,如果超出电子有效回转角度的部分,就不存在电极和电阻,要注意这时2号端子是处于开路状态的。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
Click here 发送