加速度传感器的FAQ

特性

什么是偏移和偏移误差?

传感器安装到规定位置(测量方向)时,如果没有加速,传感器就是零点(偏移)。水平倾斜传感器和加速度传感器的偏移值为0g(规定面朝上),上下加速度传感器的偏移值则为1g。偏移误差是指传感器在偏移位置时输出与最佳值的偏差。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
Click here 发送